This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/DRV8880:DRV8880

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/833700/webench-tools-drv8880-drv8880

器件型号:DRV8880

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我们使用的是 DRV8880驱动器 IC。
如果月亮步进电机的线圈电阻较高、则电流波形的失真会很严重。

如果线圈电阻较高、请询问是否对电流波形噪声有任何影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、raesin、

    您是否会提供低速和高速时的电流波形示波器捕获?

    VM 电压是多少?

    感应电阻器的值是多少?

    VREF 值和 TRQ 设置是什么?

    什么是衰减模式设置?

    微步进设置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、raesin、

    由于我们是私下讨论您的问题、因此我将此主题标记为 TI 认为已解决。