This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1EVM:D1红色 LED、BOOSTXL-DRV8305EVM 上的 nFAULT 始终亮起

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305, LAUNCHXL-F28069M, BOOSTXL-DRV8305EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/834249/drv8305-q1evm-d1-red-led-nfault-on-boostxl-drv8305evm-always-on

器件型号:DRV8305-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8305LAUNCHXL-F28069MBOOSTXL-DRV8305EVM

尊敬的先生或女士:

我在 LaunchPadTm、LAUNCHXL-F28069M 上插入了 BOOSTXL-DRV8305EVM。 尽管我没有将任何导线连接到28069 Launchpad 和 DRV8305、只需 将12V 直流电源添加到 DRV8305的 PVDD、 D1红色 LED、nFAULT 仍亮起。 DRV8305上的 nFAULT 默认值是否设置为 ON (0)? 如果是、如何将其设置为关闭(1)?  

谢谢、

Hao