This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8885:Itrip

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8885
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/834010/drv8885-itrip

器件型号:DRV8885

您好,我的客户正在使用 DRV8885。我有一些问题。

对于电流跳变精度、意味着" IRREF = 1.0A、20%至63%电流设置、1%基准电阻、–12.5% 12.5%"

这是否意味着、例如、您设置了480mA 并实际测量了420mA-540mA?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ding Yuing、

    "IRREF = 1.0A、20%至63%电流设置、1%基准电阻、–12.5% 12.5%"意味着在200mA 至630mA 之间调节时、I_TRIP 精度为+-12%。 任何低于200mA 的电流都不能保证具有此精度。  

    这是否意味着、例如、您设置了480mA 并实际测量了420mA-540mA?

    是的,正确。