This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343H-Q1EVM:正弦换向

Guru**** 1791630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, DRV8343-Q1, DRV8305-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/827979/drv8343h-q1evm-sinusoidal-commutation

器件型号:DRV8343H-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529DRV8343-Q1DRV8305-Q1

您好!

我想从数据表和用户指南中了解、我是否可以使用正弦换向而非梯形换向旋转三相有传感器电机?

此外、我想了解梯形换向是如何创建的以及创建什么(MSP430F5529或 DRV8343-Q1上的固件)。 当 我用示波器连接到其中一个 GHx 输出时、我首先看到梯形换向、但我不了解它是如何创建的、以及为什么在 GLx 输出上看到不同的波形。  

请随意详细说明。

谢谢!

Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eli、

    只有陷阱示例可用。 由于该器件公开了所有6个独立输入、因此理论上有人可以使用正弦或 Instaspin FOC、但我们没有这方面的示例。

    板载 MSP430可以正弦运行、但 FOC 需要不同的 MCU。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、我有几个问题。

    1.我仍在尝试了解梯形 波(我在 GHx 端口中看到)是如何 产生的。  可以解释一下吗?  

     2.如果要执行正弦换向、是否需要更改 MSP430F5529上加载的固件? 如果不是、我需要做什么以正弦 换向旋转 BLDC 电机?

    谢谢、

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eli、

    请在此处查看我们的培训材料 :https://training.ti.com/commutation-techniques-three-phase-brushless-dc-motors

    您将需要重新编写代码、我们不支持该 EVM 上的正弦波。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adam、

    您能否为我推荐另一 款用于 无刷三相电机的汽车评估模块、该模块具有支持  FOC 换向的类似 DRV?

    哪些微控制器或驱动器支持 FOC?  

    谢谢、

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eli、

    大多数 TMS320 C2000 MCU 支持 Instaspin FOC、您可以在 C2000论坛上发帖以获取帮助。

    DRV8305-Q1 EVM 也支持此 FOC。

    此致、

    -Adam

x 出现错误。请重试或与管理员联系。