This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8860:器件寿命长且适用于新设计

Guru**** 1640390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8860, DRV8804, DRV8806, TPIC2603
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/827642/drv8860-part-longevity-and-suitability-for-new-designs

器件型号:DRV8860
主题中讨论的其他器件: DRV8804DRV8806TPIC2603

您好!

我正在尝试确定适合新设计的低侧继电器/电磁阀驱动器。 下面列出了我们对整个解决方案的要求。 根据所需的负载数量、可以在菊花链配置中使用多个器件。

最大负载电压- 32V 直流;

最大持续负载电流- 300mA;

3.装载量---- 16;

4.器件接口- SPI;

5.产品供应-最少10年。

到目前为止、我们已经确定了几种可能是也可能不是好的备选产品、主要侧重于 DRV8860和 DRV8804。 对于他们的所有 Yay 和 Nay、他们通常都是我们可以合理接受的选择、前提是他们满足上述5号要求。 遗憾的是、我们无法在 TI 网站上找到有关产品寿命计划的任何信息(请注意、其他一些制造商已经公开了这些信息)。 我们的问题如下。

问题1. 是否建议在新设计中采用 DRV8860和 DRV8804?

问题2. 根据这些产品的当前需求、DRV8860和 DRV8804的预期寿命是多长?

问题3. 您能否根据上述要求1至5推荐一些其他符合我们设计配置文件的器件?

问题4. 作为一种可能的未来选择、建议的器件最好能够为比例电磁阀提供控制。 哪些 TI 器件能够提供该功能? 请注意、这些器件也必须满足寿命要求。

感谢您的支持。

此致、Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、多专业人士、


    问题1. 是否建议在新设计中采用 DRV8860和 DRV8804?

    是的、建议在新设计中使用 DRV8860和 DRV8804。 请注意数据表末尾的状态。


    问题2. 根据这些产品的当前需求、DRV8860和 DRV8804的预期寿命是多长?

    我们不提供此信息、但没有计划从活动状态更改。 如果将来做出此类决定、则提供购买期限。


    问题3. 您能否根据上述要求1至5推荐一些其他符合我们设计配置文件的器件?

    请注意、DRV8860和 DRV8804具有传统的 SPI 接口。 两者都具有串行接口、可通过菊花链方式连接。
    选项有限、但 DRV8806和 TPIC2603是可能的。


    问题4. 作为一种可能的未来选择、建议的器件最好能够为比例电磁阀提供控制。 哪些 TI 器件能够提供该功能? 请注意、这些器件也必须满足寿命要求。

    TI 参考设计 http://www.ti.com/lit/ug/tidudf9/tidudf9.pdf 显示了如何使用一些器件来执行此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Rick。

    我们的大多数问题现已解答。 但是、Q2的答案不能被认为是令人满意的。 如何在不充分依赖器件可用性的情况下规划长期计划?   这次我们更有可能需要从其他一些更明确的制造商处选择器件。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、多专业人士、

    如前所述、没有更改器件状态的计划。

    有关 详细信息,请参阅 TI 关于产品淘汰和终身购买的政策。