我已经组装了 DRV110的原理图、以处理 110V 直流电源、从而连接到电磁阀的线圈。
尽管组装的 PCB 在使用预期的峰值和保持电流时工作、但存在以下问题。
1)。 如果我使用 OSC 电阻= 0欧姆、MOSFET 上的频率为20kHz。 但 MOSFET 会变热。
另一方面 、当
2)。 如果我使用 OSC 电阻= 2M 欧姆、MOSFET 上的频率为1.8KHz。 现在 MOSFET 是热的、但现在电磁阀发出了很多嗡嗡声。
3)。 如果我使用 OSC 电阻= 30M 欧姆(在实验中、但不建议这么做)、则 MOSFET 上的频率为164Hz。 现在、MOSFET 仍然很酷、但 现在螺线管发出大量嗡嗡声。
请询问我 解决问题所需的任何设计数据。
期待获得任何帮助来解决问题。
此致、