This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8320RS:BOOSTXL-DRV8320RS 是否与 LAUNCHXL-28379D 兼容?

Guru**** 1791630 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8320RS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/840261/boostxl-drv8320rs-is-the-boostxl-drv8320rs-compatible-with-the-launchxl-28379d

器件型号:BOOSTXL-DRV8320RS

您好!

BOOSTXL-DRV8320RS 板是否与 LAUNCHXL-28379D launchpad 兼容?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥斯卡

    感谢您在电机驱动论坛上发帖。

    这可能是可行的、但您需要修改 CCS 代码以包含新电路板的必要依赖项。 很遗憾、我没有这方面的示例、但如果您有困难、C2000团队可以帮助解决这一问题。  

    此致、

    -Adam