This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:分流放大器

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323, TIDA-00774
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/837985/drv8323-current-shunt-amplifier

器件型号:DRV8323
主题中讨论的其他器件: TIDA-00774

您好!

我们目前使用 的是 DRV8323、并希望验证 SOA 引脚的输出。 我们目前在输出端实施了一个低通滤 波器、与 TIDA-00774参考设计中的滤波器类似;但我们使用10k 和2uF。 我们使用单个分流电阻器、SPA 连接到顶部、SNA 连接到底部(GND)。  

当没有电机电流时、SOA 的输出波形为0V、当向电机提供电流时、输出波形跳至标称电压电平。 根据电流分流放大器的内部设计、我们期望输出电压为3.0V、并随着流入电机的电流的增加而降低电压。 我们是否可以忽略电流分流放大器工作方式中的某些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、

    默认情况下、TIDA 不使用 CSA、这些值与您的值有很大不同。 您是否说您使用10k 系列和2uF 接地?

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    默认情况下、TIDA 不使用 CSA 是什么意思? 它们根据原理图连接到 MSP430。 但它可能使用 VDS 电流监控?

    是10k 系列和2uF 至 GND。 我还想、高串联阻抗可能会影响放大器的驱动强度。  

    谢谢、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、

    TIDA 不使用电流感应电阻器、如原理图 R17和 R18中所示。 它默认使用 VDS 感应。

    是的、我会说10k 太高、通常使用的最大值为100欧姆。 2uF 也非常高、通常使用更接近2-3nF 的电容。  

    这将解释您看到的问题。

    此致、

    -Adam