主题中讨论的其他器件: TIDA-00774
您好!
我们目前使用 的是 DRV8323、并希望验证 SOA 引脚的输出。 我们目前在输出端实施了一个低通滤 波器、与 TIDA-00774参考设计中的滤波器类似;但我们使用10k 和2uF。 我们使用单个分流电阻器、SPA 连接到顶部、SNA 连接到底部(GND)。
当没有电机电流时、SOA 的输出波形为0V、当向电机提供电流时、输出波形跳至标称电压电平。 根据电流分流放大器的内部设计、我们期望输出电压为3.0V、并随着流入电机的电流的增加而降低电压。 我们是否可以忽略电流分流放大器工作方式中的某些内容?