This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:高待机电流和温度

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/837490/drv8873-high-standby-current-and-temperature

器件型号:DRV8873

您好!

在 DRV8873的附加配置中、我遇到了一些采样需要超过50mA 的高待机电流的问题。 某些器件只需要10mA 的额定电流。 具有高待机电流的温度最高可达60°C 这种行为的原因可能是什么?

我测试了这两者的控制方式、即在 PCB 上的同一位置具有高待机电流和低待机电流的器件。 通过 SPI、我可以联系这两个器件、甚至 PWM 输出似乎都可以正常工作。  

 

信号:

  • SDO1/SDI2连接到5个驱动器链中的下一个驱动器
  • SDI1、连接到 CPU
  • SPI-SCLK、被连接至 CPU
  • SPI-nSCS、连接至 CPU
  • FR-DI、连接到 CPU
  • FR-PW、连接到 CPU
  • FR-I、连接到 CPU

GND 上的 DISABLE 引脚、输出始终启用。

 

此致

 

Sebastian Reinig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    这种行为没有明显的原因。

    PCB 是否为定制设计?
    PCB 是手动组装的吗? 如果是、电路板上是否会出现一些短路?
    低电流和高电流器件的输入信号和输出信号(包括 nFAULT)是什么?

    您能否通过将 IC1中的 MODE 位置为11b 并重新测量电流来设置高电流器件的输出低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

     

    感谢您的快速回答。

    PCB 是手动组装的定制设计。 已检查电路板是否短路。

    对于高电流器件和低电流器件、输入信号和输出信号的行为是相同的。 这些信号是:

    • nFAULT 上的+3V3
    • GND 开启禁用
    • nSLEEP 上的+3V3
    • IN1和 IN2上的 GND
    • VCP 上的 VM 稍高一点
    • CPH 上具有电荷泵电压峰值的+VM
    • CPL 上的 GND 与电荷泵的电压峰值
    • nSCS 上的+3V3
    • SDI 上未激活时的 GND
    • 未激活时 SDO 上的 GND
    • SCLK 未激活时为 GND
    • VM 上的 VM
    • OUT1和 OUT2上为+1V
    • SRC 上的 GND
    • IPROPI1和 IPROPI2上的 GND

    我尝试更改工作模式、但当 DISABLE 始终处于低电平时、似乎无法更改。 相反、我切断了 DISABLE 和 GND 之间的连接、以便在电源打开时自动将器件输出设置为高阻态。 但待机电流的行为没有改变。

     

    此致

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    感谢您的测量。 最突出的一个是 VCP。

    VCP 应比 VM 高~5V。 由于电荷泵具有一些迟滞来限制运行时的最大和最小电压、因此 VCP 上会产生一些纹波。

    您是否会再次检查正常器件和可疑器件上的 VCP 电压?

    希望这将提供线索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、  

    感谢您的响应。

    大电流器件现在完全有缺陷并已焊接出来。 对于其余器件、VCP 为~30V。  

    由于 PCB 已完全组装、因此很难在高电流器件中焊回。 我认为最好的方法是用剩下的测试方法进行一些测试。 如果有新的 PCB、并且某些器件具有相同的行为、我将再次与您联系。

    此致

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    感谢您的更新。

    如果这种情况再次发生、请随时更新我们的信息。