This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8835EVM:DRV8835 EVM 无法正常工作

Guru**** 1193570 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/849712/drv8835evm-drv8835-evm-could-not-work

器件型号:DRV8835EVM

VCC & VM 为5V,使用 PH/EN 控制,但直流电机不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    当器件处于以下状态时、您能否提供输入和输出的示波器捕获:

    空载(未连接到电机)

    负载(连接到电机)。 当负载时、提供流经电机的电流也是有益的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    它已加载。

    那么、什么是 PWM 控制连接?

    Xin1/Xph 或 Xin2/Xen 应连接在何处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户6136877:

    XIN/Xph 或 Xin2/Xen 应连接到控制电路。 这可以是 GPIO、PWM 输入或静态电压。 有关如何连接输入、请参阅表3和表4。

     输出应遵循表3和表4。 否则、可能会出现故障情况、导致输出被禁用。

    使用示波器捕获有助于确定输出是否正确遵循输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    我认为 EVM 应该使用一些模拟波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户6135877:

    输入均为数字输入。

    根据表3和表4中的输入设置、输出为0至 VM 电压转换。

    请提供 EVM 连接图片以及输入和输出电压的示波器捕获。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    你有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rick

    感谢您的支持、我没有任何问题、我认为您可以解决问题