请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8702-Q1 主题中讨论的其他器件: DRV8703-Q1、 DRV8702D-Q1、 DRV8703D-Q1
您好的团队:
我们将 DRV8702-Q1用于刷式电机驱动环。 当我们将 SLEEP 引脚设置为高电平并激活 DRV8702-Q1时、nFault 引脚将具有接地脉冲、从而触发 MCU 故障检测。
为什么每次都很开心? 我们是否有任何措施来避免这种情况?
图片可以显示问题。 对于 DRV8702-Q1、CH1是睡眠引脚、CH2是 nFault 引脚。
谢谢!