This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8702-Q1:nFault 输出问题。

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8702-Q1, DRV8703-Q1, DRV8702D-Q1, DRV8703D-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/861087/drv8702-q1-nfault-output-issue

器件型号:DRV8702-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8703-Q1DRV8702D-Q1DRV8703D-Q1

您好的团队:

我们将 DRV8702-Q1用于刷式电机驱动环。 当我们将 SLEEP 引脚设置为高电平并激活 DRV8702-Q1时、nFault 引脚将具有接地脉冲、从而触发 MCU 故障检测。

为什么每次都很开心? 我们是否有任何措施来避免这种情况?

图片可以显示问题。  对于 DRV8702-Q1、CH1是睡眠引脚、CH2是 nFault 引脚。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户6216182:

    这是预期行为。 DRV8702-Q1、DRV8703-Q1、DRV8702D-Q1和 DRV8703D-Q1会在器件唤醒并进入睡眠状态时监控电荷泵。

    在此期间 nFAULT 被置为有效。

    请参阅

    nFAULT 置位可用作器件在唤醒时准备好运行的信号、并且可在进入睡眠模式时忽略该信号。