This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 当装置温度约为150摄氏度时、LMT86存在偏差。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/836418/lmt86-exists-deviation-when-acture-temperature-is-about-150-celsius

器件型号:LMT86

当测试和测量应用中的缝隙温度约为150摄氏度时、LMT86存在偏差、如何优化设计并提高温度灵敏度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您看到了哪种偏离?

    如果您正在寻找优于数据表精度的器件、则可以在更高的温度值下执行单点偏移校准。 这也可以消除在此值时温度对 ADC 的影响。  

    请记住、150°C 刚好处于 LMT86的工作范围边缘、因此超出该范围可能会产生超出器件规格的行为。 即使进行了校准、我们也无法保证150°C 以上的任何性能水平

    此致、
    Brandon Fisher