This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8885:DRV8885 RREF 电路

Guru**** 1456440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/836434/drv8885-drv8885-rref-circuit

器件型号:DRV8885
RREF 引脚是否需要电容器?
①EVM 有一个电容器
(2)数据表上无电容器
③PFU 现在有电容器

安装时、您是否建议使用电机驱动器侧?
哪个附加的 Excel 更适合实施?e2e.ti.com/.../PFU_5F00_question.xlsx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    EVM 在 RREF 上放置了一个电容器、以保持 DAC 电压稳定。 在 EVM 上、更改 DAC 电压会模拟将 RREF 电阻器从30k 更改为>1MOhm。

    如果使用如图所示的单个接地电阻器、则无需添加电容器。