This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:DRV8873

Guru**** 2557520 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873, DRV8843, DRV8873H-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/868440/drv8873-drv8873

器件型号:DRV8873
主题中讨论的其他器件: DRV8432

您好!

我想将 drv8432更改为 drv8873以降低成本 。

我知道 drv8873具有10A 峰值电流、但数据表中没有任何连续电流规格。

这可能取决于如何调整芯片组的热考虑。

我想获得高电流... 4 ~ 5A、但封装太小。

尽管其峰 值电流规格为10A、但我想知道 是否可以获得5A 电流。

我从 TI 网站上购买了 EVM 套件。 它还没有到达我的位置。

我希望任何人都能对我的计划提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kW、

    持续输出电流 能力与 电路板热性能有关。 热性能 取决于 PCB 布局;环境温度;PWM 频率... 要评估或估算热性能、请设置最大输入电压、最大 PWM 频率、最高环境温度。 然后、运行电路板以查看  当电路板或 DRV8873 获得最大允许温度时、最大负载条件是什么?

    此外、如果您知道 热阻和器件温度、则可以估算该特定负载条件下的 DRV8843功率损耗。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。

    首先、我将尝试检查 EVM 套件的热状况。

    今天 晚上我的办公室已经到了。

    谢谢

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 这是一个很好的起点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王莉

    EVM 套件(DRV8873H-Q1EVM)已在我的实验室中。

     它工作正常 。

    这次、我对驱动器芯片的电流感应功能有一些问题。

    根据数据表、吹扫方式为、

    ############

    8.2.1.3感测电阻
    为了获得最佳性能、感测电阻器必须具有以下特性:
    •表面贴装器件
    •低电感
    •放置在电机驱动器器件附近
    使用公式10计算感应电阻器的功率耗散(PD)。
    PD =(I (RMS)/k) 2×R (SENSE)(10)
    在本示例中、kΩ RMS 电机电流为2.5A、1.5k Ω 的感应电阻器的功耗约为7.5
    兆瓦级功率。 功率会随着电流电平的升高而迅速增加。 电阻器通常具有额定功率
    在某些环境温度范围内、以及在高环境温度下的降额功率曲线。 时间
    PCB 与产生热量的其他组件共享、系统设计人员应增加裕度。 测量
    最终系统中的实际感应电阻器温度最好。

    ##############

    在公式中、PD =(I (RMS)/k) 2×R (SENSE)

    我认为 Rsense 电阻器的电压大约为3.3V、负载电流为2.5A 时、R 为1.5K。

    如果正确、我可以使用示波器探测电压。

    但使用我的 EVM 套件时、条件上没有电压输出。

    引脚编号为10和12。 名称是 IPROPI1和 IPROPI2。

    电压由万用表测试。

    我不知道为什么电压不从芯片组输出。

    您能给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kW、

    您能否在相同的范围内测量绕组电流和 IPROCAN 信号? 我认为 IPROpx 电压过低可能是由低绕组电流或窄电流脉冲引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绕组和窄脉冲意味着什么?

    窄脉冲是否意味着 PWM 脉冲? PWM 频率为12kHz。 大约80 μ s 周期。

    我不知道绕组的意思是什么 。 负载是电磁阀类型的线圈。

    请参阅我的测试床捕获。

    1.电流波形捕获

    2.测试床块

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kW、

    IPROx 反映了高侧 FET 电流。

    2.您有什么 SR 设置?  根据您的测试波形、电磁阀绕组电流急剧上升 (可能只有几 us)。 如果 SR 过低、则 IPROIS 设置可能会错过该当前信息。

    3.如何 驱动电流急剧上升和缓慢下降? 如果下降期间的电磁阀绕组电流不通过高 FET。 IPRO对此 没有输出。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    在 I 将 SR 更改为 NC 状态(高阻抗)后、感应波形输出。

    请参阅捕获器波形。

    但是、我似乎很难将感应 信号用于我的单元。

    由于信号是脉冲波、因此要使用它、必须将其与 PWM 脉冲同步。

    如果我们通过使用低通滤波器使其变得平坦、则可以将其用于我的装置。

    因此、我必须使用其他感应功能、例如有效的霍尔传感器(ACS724)。

    总之、再次感谢您的帮助。

    祝你好运。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kW、

     您是否打开两个低侧 FET 以降低电流? 如果您这么做、您是否会同时打开两个高侧 FET 以让电流下降。  

    IPRORx 反映了高侧 FET 电流。 因此、我希望电流尽可能流过高 FET。