This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8885:关于 RDS (on)测量方法

Guru**** 1549780 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8885
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/868649/drv8885-about-rds-on-measurement-method

器件型号:DRV8885

您好!

客户希望测量 DRV8885的 RDS (on)电阻。
您能否告诉我如何测量高侧 FET 和低侧 FET?的导通电阻
 请告诉我测量系统和简单的方框图。



此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsukui-San、

    让我对此进行研究、我将在星期一30 (美国时间)之前再次与您讨论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsukui-San、您好!

    下图描述了一种测量 RDS (ON)的方法。 在两个 H 桥接端子之间连接一个电流源、并测量 FET 两端的压降。 然后、RDS (on)将是 FET 两端的压降与1A 电流之比。