This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:DRV8873

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873, DRV8874

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/863036/drv8873-drv8873

器件型号:DRV8873
主题中讨论的其他器件: DRV8874

您好、TI 的

对于直流有刷电机驱动器设计、我们是其他考虑 DRV8873和74的电机驱动器之一。  

然而,我们不能确定这些问题的不同之处。 它们似乎具有相同的功能。  

您能帮助我们明确哪些参数是我们应该专门考虑的参数、以便在它们之间进行选择吗? 换言之:何时(或在何种情况下)推荐使用一个?

此外,这两个机构是否都预计在5年的时间内都能达到这一标记?  

74何时投入全面生产?

谢谢!

最好的,Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    让我进一步研究这一点、我将在12/6 (美国时间)之前向您提供详细的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    以下是 DRV8873和 DRV8874之间的主要差异、  

    • DRV8873还具有可变压摆率。

    "您能帮助我们明确哪些参数需要我们在它们之间进行选择吗? 换言之:何时(或在何种情况下)推荐一个?"

    根据您的应用需求确定要推荐的器件。 您能否回答以下问题:

    • 步进电机驱动器的预期 VM 电压是多少?  
    • 电机的预期电压额定值和电流额定值是多少?
    • 需要哪些功能? (SPI、开路负载检测、封装尺寸限制等)
    • 是否需要工业或汽车步进电机驱动器?

    "此外、他们是否都预计在5年的时间内都将被标上?"

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、  

    感谢您的回复。 不幸的是,你的答复有误,所以我看不到我们应该知道的主要分歧的清单。 可以再试一次。 这些主要差异将有助于我们突出显示。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    这是第二次尝试:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    您的问题是否已得到解答?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了