This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8821:将 TIDA-01227参考设计应用于 DRV8821

Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01227, DRV8711, DRV8821
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/863681/drv8821-applying-tida-01227-reference-design-to-drv8821

器件型号:DRV8821
主题中讨论的其他器件:TIDA-01227DRV8711

您好!

我想设计  TIDA-01227参考设计中的高电压步进驱动器、但要设计两个步进电机。  

是否可以应用与 DRV8711和 DRV8821双电机驱动器相同的类比?

谢谢、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uguryildiz、

    TIDA-01227 (使用外部 FET 的步进电机控制器)中显示的连接不适用于具有集成 FET 的步进驱动器。 不建议使用具有集成 FET 的步进电机来控制外部栅极驱动器。

    处理内部 FET 与栅极驱动器时存在几个问题:

    1) 1)两个内部 HS/LS 栅极信号不可用。 这意味着需要一个逆变器来为外部栅极驱动器提供适当的输入。

    2) 2) XXENBLn 应包含在栅极驱动器的逻辑中、以禁用 HI 和 LI 输入。

    3) 3)在快速衰减模式下、当电流接近零并开始反向时、输出被禁用。 输出被禁用、这可能会在外部栅极驱动器的输入端产生未知电压。 这可能会在低电压下导致意外结果。

    4) 4)禁用过流保护(OCP)、因为电流不会流经内部 FET。 TIDA-01227也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    由于所有其他步进驱动器都包含内部 FET、因此 TI 用于两个电机的唯一单芯片解决方案似乎使用双 DRV8711。  

    如果不是、请推荐替代方案。  

    谢谢。

    Ugur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ugur、

    推荐使用两个 DRV8711和外部 FET。