This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703D-Q1:DRV8703D-Q1

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701, DRV8702-Q1, DRV8703-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/861894/drv8703d-q1-drv8703d-q1

器件型号:DRV8703D-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8701DRV8702-Q1DRV8703-Q1

各位专家、您好!

您有以下驱动程序: DRV8701、02和03、但它们之间的差异非常不清楚。 遗憾的是、由于您选择的参数在比较中都是相同的、因此比较功能的作用很小。  

您能为我们澄清这三种产品之间的差异吗?  

第二个问题:  

对于成熟度、您建议哪一项?

谢谢!

最好的,Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    DRV8703-Q1和 DRV8702-Q1之间的区别在于 DRV8703-Q1具有看门狗计时器故障处理功能、更多 IDRIVE 设置、可配置的 CSA 增益设置、输出死区时间和 PWM 关断时间以及每个半桥高侧/低侧监视器的 VDS (OCP)可单独禁用。 最后、使用串行接口(SPI)的 DRV8703-Q1的优势在于、您可以通过状态寄存器确定发生了哪些故障、而 DRV8702-Q1只有一个故障引脚、您必须调试发生了哪些故障。

    DRV8701是一款工业级器件(非-Q1)、其面积为16mm2、而不是25mm2、具有更高的最小 VM 电压(5.9V)、可以执行 PH/EN (DRV8701E)或 PWM (DRV8701P)、但不能同时在单个器件上执行、也不能执行独立半桥控制、更低的最小 RIVE 设置、更少的 IDRIVE 设置 (较小的粒度)以及其他差异

    要了解 DRV8701E/P 和 DRV8702/3-Q1之间的其余差异、最好通过比较数据表中的特性、最大绝对值和电气规格表部分来比较这两组器件。

     DRV8702/3-Q1和 DRV8702D/3D-Q1之间的区别在于、D 版本为半桥、而非 D 为 H 桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至于成熟度问题、所有器件现已上市多年。 所有器件均被视为成熟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我需要将我们设计的哪些信息传达给您、以便您推荐01、02或03?

    所有这些器件是否都存在、是否建议用于新设计、展望未来5年?

    最好的,Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否要使用硬件接口或 SPI 接口来配置驱动程序? 您是否需要在工业或汽车温度等级下运行? 您是驱动单向负载还是双向负载?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 很好。  

    如果有相同的功能可用、我们可以使用 SPI 或硬件。  

    我们将驱动双向负载。

    基于此、您会推荐哪一项? 其中一个还是多个?

    我们能否在5年内获得这些器件、或者哪些器件将过时?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    SPI 添加了更多功能配置和故障状态详细信息。

    使用双向负载时、应使用 H 桥驱动器。

    这些驱动程序将得到多年的支持。 没有淘汰计划。

    我向您推荐 DRV8703-Q1。