主题中讨论的其他器件: MCF8316A
您好!
我的客户正在设计 MCT8316Z0TRGFR 并观察到电机运行异常。 您能否帮助检查是否符合预期?
-当施加制动器(#38)时、电机会在400 ms 后停止运行。 同时、霍尔传感器值为222 ea。 这是正常的吗? 当他们使用其他电机控制 IC 和同一电机检查运行情况时、他们会看到 FGOUT 在制动时立即发生作用。

C1 (黄色):针脚#40 FGOUT
C2 (绿色):针脚#38制动器
-寄存器设置如下所示。 其他设置值均为默认值。
void SPI_SetupDrv(void)
{
SPI_Write(0x03,0x03); //unlock SPI
SPIDelay();
SPI_Write(0x04,0x02); //SR = 200V/us, Asynch rectification w/ digital Hall
SPIDelay();
}