This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:请告诉我如何使用 nHome 信号吗?

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1166717/drv8825-could-you-please-tell-me-how-to-use-nhome-signal

器件型号:DRV8825

大家好、

我的一位客户正在为其下一个产品评估 DRV8825。
他们对 nHome 信号有疑问。 请给我回复。

问题1.  nHome 信号是否用于检查控制器和 DRV8825之间的步进角是否有差异?
问题2.  换言之、是否确认控制器的控制是否正确传输到 DRV8825?
问题3. DRV8255是否能够使用 nHOME 信号检测不到电机步出? 我是否需要一个传感器来检测电机的初始位置以检测电机的步出?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目的是了解控制器发出的步长数与从 DRV8825接收到的步长相匹配。  如果控制器发出阶跃但 DRV8825未接收到某些噪声、则可将监控 nHome 用作此反馈。  还可用作器件复位时的反馈。 或断电。

    nHome 上未报告电机未移动的实际机械错误。  nHome 只是您在步进状态机中的位置的反馈。  您需要一个传感器。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢您的回复。
    很抱歉、我的回复迟到了。
    您的回复对客户和我都很有帮助。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。