This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:HS 再循环期间的电流反馈

Guru**** 2486605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1162349/drv8245-q1-current-feedback-during-hs-recirculation

器件型号:DRV8245-Q1

大家好、团队、

我对 EN/PH 模式全桥 DRV8245S 上的电流监控器有疑问。

我看到 在两个 HS FET 中都实现了电流感应、我期望 在导通阶段(HS1打开和 LS2打开)和关断阶段(HS1打开和 LS2关闭、在再循环中感应到 HS2)进行感应

使用下载的 SPICE 模型、我看到仅在导通阶段感测到电流(例如、HS1导通、LS2导通)。

我的理解是否正确?

感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的提问。

    是的、您的理解是正确的。 在高侧再循环期间、HS1始终开启、电流应保持流动。 因此、应感应两个相位的电流。  

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morita-San、  

    感谢您的反馈、我已经再次运行了 DRV8245S SPICE 模型仿真、但仍然有疑问。

    如下所示、在 HS 再循环期间、IPROPI 不会感应负载电流。  

    器   件模型配置为 PH/EN 模式(S_MODE = 0)、负载电流应按照数据表表9-1中的说明持续感测。  

    我想知道是否需要更正 SPICE 模型。 你有什么看法?

    非常感谢你的帮助。

    Giuseppe-San。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 让我在下周一之前回顾一下并向您提供反馈。

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giuseppe、您好!

    我已查看过该帖子、并将在下星期一为您重新创建问题。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giuseppe、

    感谢您的耐心等待。 请多住一两天。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giuseppe、您好!

    再次感谢您指出这一点。 我可以确认、我观察到相同的行为。

    我们需要更深入地研究这一点、以了解这种校正需要多长时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的反馈、感谢您花时间重现该行为。

    我对此表示赞赏。