This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:EEPROM 写入电压不足时

Guru**** 2486625 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1166736/drv10983-when-eeprom-writing-voltage-is-insufficient

器件型号:DRV10983

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 DRV10983、对电压编程有疑问、

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我对写入电机驱动器 IC DRV10983的 EEPROM 有疑问。

我将使用 MSP430微型计算机写入 DRV10983的 EEPROM。
"8.3.5非易失性存储器"中添加了说明
描述了写入 EEPROM 的过程、但"4. 确保 VCC 为22V 或以上。"

 当写入 Vcc 的电压低于22V 时、结果是什么?

我认为有些现象是这样的

不执行 μ・写入

・写入完全失败、并且 EEPROM 中写入的内容没有变化

・尽管执行了写入操作、但由于电压不足、可能会发生写入故障、例如丢失位。

但是、您知道它的行为方式吗?

我担心 EEPROM 中的写入内容是否会受到影响。

我担心写入电压不足时 EEPROM 中的写入内容会受到怎样的影响。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、  

    感谢您在 e2e 电机驱动器论坛上发帖-  

    我已将此主题分配给团队成员、但 我们的 DRV10983器件专家目前不在办公室、将于11月7日返回。 我们的目标是尽快作出回应、就您的问题提供建议。  

    作为初步答案、  

    • 您上面提到的结果可能是正确的、但我的目标是让团队成员确认。  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢你的答复。

    我知道您的主管工程师已离开办公室、并将于11月7日返回。

    另一方面、客户希望等待您的回答。

    请尽快回复。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、  

    已理解、我们将力求尽快做出响应

    11月7日将是基准响应时间、因为团队成员仍在外出-但如果合适的团队成员能够回复、我已经让他们尽快回复  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    在 DRV10983中写入 EEPROM 的条件之一是电源电压 VCC。 如果 VCC 低于22V、EEPROM 编程将不成功、这意味着无法将数据写入 EEPROM。

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的答案。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    客户还有其他问题。

    请提供以下所列的建议。

    --

    关于答案、"如果 VCC 低于22V、EEPROM 编程将不成功、这意味着无法将数据写入 EEPROM。"

    换句话说、如果电压为22V 或更低、则永远不会写入、并且不会出现丢失位。

    它是否正确?

    --

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shinichi、

    周结束前、Vishnu 会回来。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi、

    如果电压低于22V、数据将永远不会写入 EEPROM。 22V 时、数据可写入 EEPROM。  

    此致、

    Vishnu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vishmu 和 Akshay,

    感谢你的答复。

    我知道 DRV10983不会写入电压低于22V 的 EEPROM。

    我将与客户分享这一点。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一