This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在遵循 GUI 的"基本控制"指南部分的同时、我会在电机两相后获得 MPET_BEMFAULT。 这个结果不一致;偶尔会触发其他故障、MPET 算法将永远空闲而不执行任何操作、或者根本不会发生任何情况。 我已经尝试手动计算电机特性、但它似乎无法正常工作、或者将触发额外的故障。
您好、Joseph、
感谢您在 e2e 电机驱动器论坛上发帖-
我已将此主题分配给一名团队成员、我们的目标是在一周结束前提供有关后续步骤和时间表的回复。
此致、
Andrew
您好、Joseph、
感谢您发帖到电机驱动器论坛。
此致、
Eric C.
尊敬的 Eric:
电机规格为:
我已经完成了故障处理部分、但没有成功。
我的怀疑是、我缺少一些明显的东西、我想用屏幕快速捕捉我正在做什么、也许您可以指出您认为问题可能是什么?
您好、Joseph、
当然。 请发布您的屏幕截图或视频、我可以查看一下。
您计划以多大的持续电流来运行此电机?
从您到目前为止的描述中、我仍然认为器件在尝试以开环方式旋转电机时输出的电流不足、或者开环压摆率太快、转子无法跟上。
请记住、一旦 MPET 算法被卡住、我建议对器件进行下电上电并从头开始。 全新启动后、请确保在 设置非零速度命令并再次启动 MPET 之前更改 MPET 设置。
此致、
Eric C.
很抱歉、Eric 的屏幕录制出现了一些技术问题。
以下是视频链接: https://drive.google.com/file/d/1OPEtsaRZNbxI_xqi6XA2xlA9CYnKyZre/view?usp=sharing
我们通常会看到的最高电流约为3.5A。 典型运行电流约为1.5A。
我看到许多设置都引用了电流消耗、这是我可以调节的吗?
您好、Joseph、
感谢观看本视频。 使用 GUI 的几个建议:
当内部 MOSFET 电流超过 OCP_LVL 设定的电流时、会触发 OCP 故障(默认10A、您可以尝试增加至15A)
听起来 MPET 至少能够使用开环快速旋转电机、因此我现在将坚持默认的 MPET 设置。
此致、
Eric C.
尊敬的 Eric:
感谢您提出 GUI 建议、我通过以下方式重新启动了:
我第一次执行该操作时、电机旋转、然后停止并报告了 MPET_BEMFAULT。
我第二次执行该操作(相同设置)时、电机将向上旋转、停止、再次向上旋转、然后在同时给出 OCP 和 OCP_LC 故障之前停止。
我将尝试降低压摆率。
您好、Joseph、
我们也许可以通过手动测量/计算 BEMF 常数来解决它、而不是找出 MPET BEMF 故障或 OCP 故障。
请尝试按照"基本控制->故障处理-> MPET BEMF 故障[MPET_BEMFAULT]->步骤 D 下的说明来确定电机的 BEMF 常数吗?
此致、
Eric C.