This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8320RS:使用 TI LAUNCHXL-F280049C 控制 BLDC

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8320RS, LAUNCHXL-F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1164615/boostxl-drv8320rs-control-bldc-with-ti-launchxl-f280049c

器件型号:BOOSTXL-DRV8320RS
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280049C

大家好、

我为我的客户编写此 E2E 主题、他们使用 我们的 BOOSTXL-DRV8320RS + LAUNCHXL-F280049C 并成功通过 Code Composer Studio 控制 BLDC 电机。

现在、由于他们计划驱动更高的电机电流、因此他们完全遵循我们 的 BOOSTXL-DRV8320RS 和 LAUNCHXL-F280049C 原理图和布局来设计自己的电路板。 但仍使用我们的 LAUNCHXL-F280049C SPI 转 USB 电缆连接到运行 Code Composer Studio 的 NB。

当他们测试自己的 DRV 和 DSP 板以控制空载电机时、在一段时间(故障率20%)内 、CCS 将在将电机组装到其系统(具有系统重量负载)时显示错误-1044和-1156 然后、CCS 将100%显示 错误-1044和-1156一旦电机开始移动、 它首先是可连接的、但在电机开始运行后显示错误。

我们是否可以让 E2E 专家帮助调查 此问题?  

或者、您对 错误-1044和-1156有什么想法或建议吗?    

如下所示的错误消息:

谢谢!

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    感谢您的提问、我将在下周初之前提供答复。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    VM 电压是否下降? 还是使能引脚未获得用于唤醒器件的正确电压? 检查这些参数的波形将是一个很好的第一步。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    感谢您的回复、我正在等待客户回复此问题、我将让他直接回复以提高效率。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的更新。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    VM 电压和 使能引脚正常。

      它最初是可连接的、但在电机开始运行后显示错误-1044和-1156。

    您对 错误-1044和-1156有什么想法或建议吗?   

    谢谢、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    我们的目标是 在短期内作出回应。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板上似乎有问题导致仿真器断开连接。 如果您只是在不启动电机或将电机连接到电路板的情况下连接仿真器并运行代码、是否会出现任何错误消息? F28004x 的3.3V 电源来自何处? 您是否监测了栅极驱动器和  F28004x 的电源?