This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8432:PWM 信号指示如何控制半桥的高侧 MOSFET 或低侧 MOSFET 的开路和闭合

Guru**** 1788580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/778722/drv8432-pwm-signal-how-to-contol-the-high-side-mosfet-or-low-side-mosfet-open-and-close-of-a-half-bridge

器件型号:DRV8432

PWM 信号如何控制 半桥的高侧 MOSFET 和低侧 MOSFET 的断开和闭合  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    您计划使用哪种模式? (M3、M1、M1 =????)

    有关这些模式如何工作的说明、请参阅数据表的第7.4节。

    如果您还有其他问题、请阐明模式以及您打算如何控制 PMW_x 输入。