This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRV2605L:最新 Android 驱动程序

Guru**** 1740850 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/778289/linux-drv2605l-latest-android-driver

器件型号:DRV2605L
主题中讨论的其他器件:DRV2605

工具/软件:Linux

您好!

我们的器件基于 Android、运行于 ARM 芯片组上。

我只是想检查是否有此驱动程序的最新版本? 我们使用的内核版本是3.18

此外、是否有可用于将其与 Android 集成的指南? 我们目前在 Android-Oreo 上。

此致、

Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请您分享在这方面有用的任何信息。

    我看到内核中已经有针对 drv2605的驱动程序。 但这使用输入框架。 我一直在想办法来测试它

    此外、我想知道测试代码是否可用于测试驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    DRV2605产品文件夹中的工具与软件: www.ti.com/.../drv260xsw-linux 下提供了软件库
    所有可用的信息都在那里和存储库中: git.ti.com/drv260xsw-android

    我们可以支持硬件解决方案、但软件实施是我们不积极支持的。
    如有其他问题、请告知我们、我们可以为您提供帮助。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器