This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8824:相对于 nSLEEP/nENBL 的 nRESET 时序

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1169777/drv8824-nreset-timing-relative-to-nsleep-nenbl

器件型号:DRV8824

nRESET 的时序与 nENBL 和 nSLEEP 从睡眠模式切换到步进电机相关、如果我希望为随后的步进序列重置步进表、该时序如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="543537" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1169777/drv8824-nreset-timing-relative-to-nsleep-nenbl "] nRESET 的时序与 nENBL 和 nSLEEP[/引用]相关

    遗憾的是,数据表没有 nRESET 的时序规格--他们认为这不是微处理器

    无论如何、我认为在 nREST 高电平后只给 nENBL 和 nSLEEP 1ms 的延迟应该是安全的、我认为大多数应用都不会对此1ms 的延迟产生影响。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doug、您好!

    上一 个 E2E 帖子可解答您的问题。  

    此致、

    Pablo Armet