This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:无法使用 EVM 对电路板上的 MCF 驱动程序进行编程

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316AEVM, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1169806/mcf8316aevm-cannot-program-mcf-driver-on-my-board-using-evm

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件: MCF8316A

我一直在使用 MCF8316AEVM 板旋转电机。

我设计了一个采用 MCF8316A 芯片的 PCB、然后通过 EVM 上的跳线将 SDA 和 SCL 连接到 EVM。 当我尝试读取寄存器或写入 EEPROM 时、GUI 崩溃。 这是为什么?

我已将原理图上的微控制器与 I2C 断开连接、因此它们仅在 I2C 总线上的器件是 MCF8316和上拉电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    随附的原理图图像具有较低的分辨率、很难读取。 您可以附加更高的分辨率或 PDF 版本吗?

    1. 当在 EVM 和 PCB 之间连接 SDA/SCL 跳线时、您是否还确保在它们之间连接 GND?
    2. 我看到 FG 和 nFAULT 引脚都上拉至3.3V。 这是器件正确加电所必需的。
    3. 您能否测量并验证 PCB 上的以下稳压器输出、以确保 MCF8316A 正确加电?
      1. 降压稳压器(默认为5V)
      2. AVDD (3.3V)
      3. DVDD (1.5V)

    此致、
    Eric C.