This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:GVDD 瞬态故障

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1169954/drv8301-gvdd-fault-in-transient

器件型号:DRV8301

您好!

我 使用 DRV8301来驱动三相 PMSM。 在大多数情况下工作正常、但在极少数情况下、我通过读取状态寄存器记录了 GVDD 欠压故障、并在 nFAULT 引脚上报告了该故障。 它仅在少于50ms 的短时间内发生、之后 DRV 正常工作。 状态寄存器1 D10故障位未激活。

GVDD 欠压的原因可能是什么?当 GVDD_UV 为1时、FAULT 位为何为0?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大庄、

    感谢您的提问。  

    当您注意到 GVDD_UV 时、此测试用例中是否有任何不同? 更高的负载?

    GVDD 上是否有足够大的大容量电容? 没有足够的电容会导致电压下降。

    您能否提供 PVDD1、GVDD 和 nFault 的波形以帮助进一步诊断此问题?

    最棒的

    Akshay