您好!
对于 DRV8714-Q1、如果切断 DVDD 并仍保持 PVDD、GHX/SHX/GLx 的状态将是什么? 如果客户需要将 GHX/GLx 保持在低电平、客户是否需要拉起制动销? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
对于 DRV8714-Q1、如果切断 DVDD 并仍保持 PVDD、GHX/SHX/GLx 的状态将是什么? 如果客户需要将 GHX/GLx 保持在低电平、客户是否需要拉起制动销? 谢谢!
您好、Tom、
[引用 userid="182624" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1169534/drv8714-q1-drv8714-q1-cut-off-dvdd 对于 DRV8714-Q1、如果切断 DVDD 并仍保留 PVDD、GHX/SHX/GLx 的状态将是什么? 如果客户需要将 GHX/GLx 保持在低电平、客户是否需要拉起制动销? 谢谢![/引述]如果客户希望将 GHx 和 GLx 保持在低电平、则应使制动器处于低电平、而不是高电平。 如果制动=高电平、则 GLx 将为高电平、以打开所有下部 FET 、使电机处于制动模式。
从数据表中可以看出、当 DVDD 为低电平时、这种情况与 nSLEEP 处于低电平相同。 GLx 的状态取决于制动引脚上的逻辑、请参阅下面的2。
1."如果 DVDD 引脚上的输入逻辑电源电压始终低于 VDVDD_POR 阈值的时间超过 tDVDD_POR_DG 时间、或 nSLEEP 引脚置为低电平、则器件会进入非活动状态、禁用栅极驱动器、电荷泵和保护监控器。 "
2。 "DRV871x-Q1能够在器件处于低功耗睡眠模式(nSLEEP =逻辑低电平)时启用低侧栅极驱动器。 这使得外部低侧功率 MOSFET 能够被启用、同时保持电源的低静态电流消耗。 通过启用外部低侧 MOSFET、该器件可通过缩短电机端子上的反电动势来主动制动连接到外部半桥的电机。 这有助于防止由外部力量对系统电源进行反向驱动、方法是耗散低侧 MOSFET 中的能量。 此功能仅在器件处于低功耗睡眠模式时可用。 此功能通过将制动引脚置于逻辑高电平来启用。'
Brian
嗨、Tom、
感谢您提供信息。 我们的设计团队实际上已经对我有所帮助:
如果 DVDD 电平(无论是强制还是由于断开时的电流而下降)低于 POR 电平、则器件行为与睡眠模式行为相同。
如果您需要任何其他澄清、请告诉我。
谢谢、
Jacob