This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]过流保护(OCP)与电流调节间的关系

Guru**** 2553460 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8876, DRV8847, DRV8842, DRV8874

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/850885/faq-overcurrent-protection-ocp-vs-current-regulation

主题中讨论的其他器件:DRV8876DRV8847DRV8842DRV8874

过流保护和电流调节通常相互错用。 但是、这两个特性之间存在一些主要差异。

过流保护(OCP)

OCP 是一种保护功能、可将输出电流限制在安全水平、以防止对器件造成任何损坏。 该电流限制通常称为 OCP 电流阈值(I_OCP)、是一个不可配置的固定值。 如果消耗的输出电流高于 I_OCP 值、则会触发故障条件、从而禁用输出以防止损坏器件。

内部 OCP 电路可能会有所不同、具体取决于器件是否具有集成式或外部 H 桥 FET。 对于外部 FET 器件、测量 FET 漏源极(VDS)上的电压、并将其与 OCP 跳闸电压电平(VDS (OCP))进行比较。 对于内部 FET 器件、一旦超过 OCP 跳闸电平的时间超过抗尖峰脉冲时间(t_OCP)、就会测量流经 FET 的电流并在这两种情况下与 OCP 跳闸电流电平(I_OCP)进行比较、 H 桥中的所有 FET 将被禁用、并报告故障情况。 某些器件(如 DRV8842)会在遇到 OCP 故障后锁存至关闭状态、并且可以通过循环通电或复位器件来重新启用 FET。 其他器件、如 DRV8847、将在一段时间(t_retry)后重新启用 FET。 如果 OCP 故障条件仍然存在、则该周期将继续、直至 OCP 故障消失、器件恢复正常运行。 有些器件、例如 DRV8876和 DRV8874、具有闭锁和自动重试 OCP 模式。

电流调节

电流调节控制电感负载上的电流幅度。 在有刷直流电机中、电流调节用于限制启动或失速条件下的电流。 在步进电机中、电流调节用于定义运动电流曲线并创建正弦电流波形。

电流调节不是一种保护功能、可以与 OCP 跳闸级别不同调整电流调节阈值(I_TRIP)。 电流限制由电流检测电路设置和监控。 电流感应集成在某些器件中、而其他器件则需要外部感应电阻器(Rsense)来监控输出电流。 http://www.ti.com/lit/an/slvae68/slvae68.pdf 是一份应用手册、介绍了集成感应的优势。

在步进电机中、一旦绕组电流超过设置的 I_TRIP 值(如下面的图1所示)、H 桥就会进入关断状态的衰减模式。 该调节过程定义了正弦绕组电流波形。 有关 更多详细信息、请参阅应用手册 www.ti.com/.../sloa170.pdf。