请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8823 主题中讨论的其他器件: DRV8904-Q1
您好!
在我的应用中、我的 PWM 频率无法以高于500Hz 的频率驱动、因此通常的 H 桥会发出高频声音。 因此、我正在寻找一种解决方案、不是通过 μ µC 控制具有 PWM 的电机驱动器、而是通过命令控制电机驱动器。
我能否使用 DRV8823通过命令而不是 PWM 来控制速度为0-100%的直流电机?