This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8823:通过命令进行速度控制

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8823, DRV8904-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/849266/drv8823-speed-control-via-commands

器件型号:DRV8823
主题中讨论的其他器件: DRV8904-Q1

您好!

在我的应用中、我的 PWM 频率无法以高于500Hz 的频率驱动、因此通常的 H 桥会发出高频声音。 因此、我正在寻找一种解决方案、不是通过 μ µC 控制具有 PWM 的电机驱动器、而是通过命令控制电机驱动器。

我能否使用 DRV8823通过命令而不是 PWM 来控制速度为0-100%的直流电机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    该 DRV 要求您操纵 xENABLE 引脚来打开/关闭 FET、因此您需要通过串行接口进行 PWM 以驱动负载。

    我正在调查其他可能的驱动程序、这些驱动程序可以满足您的要求。 EOD 星期二 CDT 将对此做出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    DRV8904-Q1可以满足您的需求。 如 需更多信息、请查看此数据表