This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8874-Q1:DRV8874-Q1热耗散问题

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8874-Q1, DRV8874EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/846636/drv8874-q1-drv8874-q1-thermal-dissipate-problem

器件型号:DRV8874-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8874EVM

你好

我`ve 了一些预发布的 DRV8874-Q1进行测试、根据其评估板、它可以承受数据表上建议的3.3A 持续电流、

在我设计的 PWM 模式电路板上、当我在12V/3A 中测试时、它只能运行大约7秒;

对于12V/3.3A、它只能运行3秒、然后故障 LED 开始闪烁、电流将下降、

这是电路板散热问题还是其他问题、您能给我一些建议吗?

 

 

谢谢你

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    齐奇、您好!

    您是否正在使用 DRV8874EVM? 如果是、是否以任何方式进行修改?

    您能否查看 DRV 处理的故障、以检查您是否低于 VM 的 UVLO、VCP 的 UV 或高于 OCP? 最后、是否有任何方法可供您测量 DRV IC 的温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hector

    我`ve 了这个数据表、我基本上是按照评估板来设计我的板、所以这个结构与 EVA 板有一点不同、我很确定它是热关断问题、 但我在测试时没有用于测量温度的推进工具、它可以承受2.5A 的电流、70年代的电流、7秒的电流、3秒的电流、但2A 的电流要长很多、因为我只测试了5分钟。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    齐奇、您好!

    您能否在 IMODE 引脚方面指明电路板和 EVM 之间的差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hector

    感谢您的回复、IMODE 引脚与 EVM 在通过0欧姆跳线连接到 GND 时相同。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    齐奇、您好!

    如果您已经调试了 UVLO、VCPUV 和 OCP 故障表条件、并且 EVM 在故障生成时不满足这些条件、则可能是热问题。

    请告诉我、您是否在故障触发之前就证明了这些电压和电流、从而尝试调试热问题。

    作为第一手检查、您能否确认 IC 的散热焊盘焊接遵循该封装的通用指南? 如果散热焊盘对地具有阻抗、则热耗散会受到很大影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hector   

    我的`s 散热焊盘对地有阻抗,您能给我关于如何测试 UVLO、VCPUV 和 OCP 的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    齐奇、您好!

    从我能够看到的接地覆铜中、需要担心 VM 到 OUT1/2到 GND 覆铜上有多少碎片、以实现散热和电流处理路径。 如果可以、请对流经所有这些节点的电流进行映像。 从 VM 到 GND 以及从 GND 到 VM 返回的电流路径必须良好且具有低阻抗。

    对于 UVLO、VCPUV 和 OCP、在 nFAULT 上放置一个探针、并探测 VM、VCP 和 OUT1/2电流。 在 nFAULT 上设置一个负斜率触发器并将刻度降低至大约10us/div。 可能的最高采样率。 因此、当 nFAULT 跳闸时、您可以看到这些电压或电流是否超过故障阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hector

    测试完成后、我可以排除 UVLO、VCPUV 和 OCP 故障、那么、现在我如何处理散热问题、因为电路板已经打印出来了、散热 器是否会对它产生很大影响?  

    谢谢你

    齐奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    齐奇、您好!

    如果问题是热问题、并且您可以证明它是热问题、则散热器将有助于增加 IC 的散热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hector

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    齐奇、您好!

    我现在要关闭这个线程。 请重新打开此主题、如果出现进一步的发展、请启动新主题。