主题中讨论的其他器件: DRV8874EVM
你好
我`ve 了一些预发布的 DRV8874-Q1进行测试、根据其评估板、它可以承受数据表上建议的3.3A 持续电流、
但在我设计的 PWM 模式电路板上、当我在12V/3A 中测试时、它只能运行大约7秒;
对于12V/3.3A、它只能运行3秒、然后故障 LED 开始闪烁、电流将下降、
这是电路板散热问题还是其他问题、您能给我一些建议吗?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我`ve 了一些预发布的 DRV8874-Q1进行测试、根据其评估板、它可以承受数据表上建议的3.3A 持续电流、
但在我设计的 PWM 模式电路板上、当我在12V/3A 中测试时、它只能运行大约7秒;
对于12V/3.3A、它只能运行3秒、然后故障 LED 开始闪烁、电流将下降、
这是电路板散热问题还是其他问题、您能给我一些建议吗?
谢谢你
齐奇、您好!
从我能够看到的接地覆铜中、需要担心 VM 到 OUT1/2到 GND 覆铜上有多少碎片、以实现散热和电流处理路径。 如果可以、请对流经所有这些节点的电流进行映像。 从 VM 到 GND 以及从 GND 到 VM 返回的电流路径必须良好且具有低阻抗。
对于 UVLO、VCPUV 和 OCP、在 nFAULT 上放置一个探针、并探测 VM、VCP 和 OUT1/2电流。 在 nFAULT 上设置一个负斜率触发器并将刻度降低至大约10us/div。 可能的最高采样率。 因此、当 nFAULT 跳闸时、您可以看到这些电压或电流是否超过故障阈值。