This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8910-Q1:DRV8908:集成了多少个 PWM

Guru**** 1490415 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/846039/drv8910-q1-drv8908-how-many-pwms-integrated

器件型号:DRV8910-Q1

您好!

我的客户正在使用 DRV8908、但希望通过 PWM 调节8个半桥。

他能否继续使用 DRV8908或集成了多少个 PWM 输出?

如果 DRV8908不起作用、2xDRV8904是否是替代方案?

此致、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    DRV8908/06/04-Q1分别具有8、6或4个 PWM 通道。 DRV8912/10-Q1 IC 具有4个 PWM 通道。