This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2861 TI 替代解决方案

Guru**** 2575965 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5109B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/845265/am2861-ti-replace-solution

主题中讨论的其他器件:LM5109B

您好!

AM2861是33V (最大值)、3A (最大输出电流) H 桥驱动器 IC。

您能不能建议正确  的 TI 替代解决方案。

此致、

LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin、

    TI 不会使其与具有 用于电机驱动的功率 MOSFET 的 AM2861直接等效。 LM5109B 是一种用于电机驱动的栅极驱动解决方案在许多应用中、CSD18541 N 沟道 MOSFET 是一种非常小的 MOSFET 解决方案、应类似于 AM2861内部 FET。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、