This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8885:FMEA 分析-衰减和步长引脚保持断开

Guru**** 1456440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/853104/drv8885-fmea-analysis---decay-and-step-size-pins-left-open

器件型号:DRV8885

我的客户正在创建 FMEA 文档、希望了解当衰减模式和步长引脚保持断开时会发生什么情况。 数据表的表2是针对 M0的、这很好、但没有提到 M1。 对于 DECAY 引脚、数据表针对其接地短路时的行为进行了说明、但不能确定在保持断开状态时会发生什么情况。 请就此发表评论吗?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lenio、

    即使 步长 设置引脚 M0/M1 保持开路、内部上拉/下拉电阻器仍可以在 M0/M1引脚上提供稳定的电压。

    M1具有下拉电阻。  MO 同时具有上拉和下拉。 与 DECAY 引脚类似、当  DECAY 引脚断开时、上拉电流源可提供稳定的高电压(慢速衰减设置)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lenio、

     

    当 DECAY 引脚悬空时、内部22uA 上拉源将把 DECAY 引脚驱动至 DVDD。