请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8718-Q1 您好、专家、
如下所示、有多 个状态寄存器。 addr 的范围为0h-6h。 我假设该部件与 表8-20中所示相同。 DRV8718-Q1寄存器映射。 那么、为什么该部件以 d/s 的形式显示两次呢? 我没有注意到有什么区别吗? 谢谢。


BR、
ElecCheng
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家、
如下所示、有多 个状态寄存器。 addr 的范围为0h-6h。 我假设该部件与 表8-20中所示相同。 DRV8718-Q1寄存器映射。 那么、为什么该部件以 d/s 的形式显示两次呢? 我没有注意到有什么区别吗? 谢谢。


BR、
ElecCheng
嘿、Elec、
表8-20是表8-24中显示的寄存器的更详细视图。 您可能注意到表8-20的"名称"列与8-24的"首字母缩略词"列相同。 这将解释首字母缩写词以帮助用户更好地浏览表格。 例如、无需读取"VDS_STAT1"中的所有条目、您可以读取表8-24、并知道 VDS_STAT1具有有关半桥1至4 VDS OC 故障的信息。
主要是为了便于读取。
最棒的
Jacob