This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:使用 DRV8718 -Q1驱动 H 桥

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1170643/drv8718-q1-use-drv8718--q1-drive-h-bridge

器件型号:DRV8718-Q1

您好、专家、

我想使用 DRV8718-Q1来驱动4个 H 桥、我想使用 PWM 控制。 因此、根据我的理解、我应该像这样进行配置。

以半桥1和2为例。 我们只能通过 SPI 更改方向。 我们可以将 IN1映射为用于速度控制的 PMW 信号。 对于正向、半桥1设置为半桥 PWM 控制、将寄存器0x09位6/7设置为11、寄存器0x0D 位7设置为0、寄存器0x0E 位7设置为0、寄存器0x0B 位7/6设置为00。 我们还需要将 半桥2配置为低侧开关、将寄存器0x09 Bit5/4设置为01。 对于反向、配置与反向栅极类似。 但我们需要先禁用它们、然后再启用相反。  

上述配置是否有任何问题? 谢谢。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家、

    我还有另外一个想法。 要使用半桥1和半桥2驱动 H 桥、我可以将 半桥1设置为 PWM 高侧、并 将 半桥2设置为 PWM 低侧。 它们被映射到同一个 PWM 输入信号。 如果我想反向驱动、那么只需切换设置。  

    从您的角度来看、它是否适用? 您有详细的配置吗? 我们的客户需要在两天内完成设计。 这是一件非常紧急的事情。 在这里需要你的帮助! 谢谢。

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气、

    您的第一个建议是正确的。  请参阅数据表中的示例。

    您只需翻转设置即可。  HB2_CTRL = PWM 且 HB1_CTRL = L。 这将在 PWM 输入为低电平时为您提供"慢速衰减"。  IN1控制速度。

    此致、

    Ryan