This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于48V 和38A BLDC 电机的电机驱动器

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8300, DRV8328, DRV8329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1158062/motor-driver-for-48v-and-38a-bldc-motor

主题中讨论的其他器件:DRV8300DRV8328DRV8329

大家好、团队、

           我们有一个1800W BLDC 电机(BM1109)。 它消耗的电压为48V 和38A。 我们需要一个电机驱动器来驱动该 BLDC 电机。 我们在查找符合此要求的电机驱动器时遇到了一些困难。 您能不能建议一个适合这种情况的电机驱动器?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bhanu、

     

    我们建议您查看我们的 BLDC 选择指南、详细了解哪些驱动器最适合您的需求。

    https://www.ti.com/lit/an/slvaes1a/slvaes1a.pdf

     

    对于我们的工业栅极驱动器、DRV8300和 DRV835x 可能适合您的需求。 请查看它们是否正常工作。 或者您是否需要功能安全器件?

     

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、  

    感谢您的回复、我正在搜索相同的内容、但我仍然对霍尔传感器 BLDC 有疑问、因为这些电机驱动器没有霍尔传感器输入、您对此有什么了解吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、  

    从 DRV835x 器件数据表中、有一些器件可能支持"1x PWM 模式"的实例  

    请参阅数据表中的下图、展示 DRV 器件如何接受霍尔传感器输入并根据换向表驱动电机  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您的分享。  
    但一个 PWM 足以用于三相 BLDC。 什么是简单控制器1xPWM 和1xPWM 霍尔传感器? 请详细说明一下吗?

    谢谢、

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、  

    在标有"PWM -霍尔传感器"的右侧图中、INLA、INHB、INLB 三个引脚连接到霍尔传感器输入、这有助于为 DRV 提供电机位置反馈。  

    在标有"PWM - Simple Controller" 的左侧图中、相同的三个引脚未连接到霍尔传感器输入、而是由 MCU 按特定顺序提供、以模拟电机霍尔传感器反馈。  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您的回复。 此外、我还看到了 EVM 原理图并得到了该原理图。 非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jay  

    您是否有任何与此 e2e 主题相关的其他问题或疑虑?

    如果我们能够在您的问题中为您提供全面帮助、请将该主题标记为"已解决"。 谢谢!  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EVM 中是否有任何速度控制配置? 因为我找不到它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    是的、EVM 通常可以让您在 GUI 中设置速度或调整占空比。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhay、  

    感谢您的回复。 但我正在寻找 POT 解决方案。 或任何其他可物理实现的功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    并非我们的所有 EVM 都具有物理速度调节电位器。 因此、您可能必须设计自己的电路板。 DRV8328/DRV8329实现了这一点。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的输入。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    不用客气。 如果您的问题已解决、请将该主题标记为已解决。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法找到问题已解决按钮、正如我在其他帖子中找到的。 但是、我还有一个问题、如果我必须像电动汽车那样使用油门、是否使用电位计解决方案? 还是寻找其他解决方案? 因为电位计本身不会返回其空档位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    是的、在我们的 EVM 中、电位计作为速度控制它设置为您将旋钮转至的速度、但它不会返回到空档。 为此、您可能需要一个油门控制器。

    我相信只有原始海报才能解决问题。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    市场上提供的大多数油门都基于霍尔传感器。 因此、我正在寻找一种在电流电路中实现的解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

     

    明白。 我现在要关闭该主题。

    如果出现另一个问题、请随意制作一个较新的主题。

    最棒的

    Akshay