This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:DRV8323H

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1171181/drv8323-drv8323h

器件型号:DRV8323

大家好、

DRV8323H 的默认增益是多少? 是否可以对其进行配置?

期待 您的回复、并提前感谢您。

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Katherine、

    这是一个硬件变体、因此增益将取决于原理图中实现的电阻器设置。 请参阅下表获取指导。

    最棒的

    Akshay