This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:EN 电压

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1171179/drv110-en-voltage

器件型号:DRV110

大家好、

EN 电压的工作电压范围是多少?
EN 电压高于哪个电平将被识别为高电压?

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katharine、

    请参阅 数据表中6.5电气特性中的逻辑输入电平(EN)。  高于1.65V 为高电平、低于1.3V 为低电平。   

    然后、有关7V 的上限、请参阅6.1绝对最大额定值。

    谢谢、

    Jacob