This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8328AEVM:电机驱动器论坛

Guru**** 2487165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1168453/drv8328aevm-motor-drivers-forum

器件型号:DRV8328AEVM

连接 GUI 时应显示以下默认值:

•方向-启用

•PWM 频率(Hz)–20000

•MCU 死区时间(ns)–0

•加速延迟(ms/1%占空比)–21.

尽管单击 “输出启用”开关,

A 相、B 相、C 相电压电平如此高(约为7V) 、并且不会切换、  

这意味着 Inha (B、C)、INLA (B、C)信号不会切换、电机也不会旋转。

我需要帮助以使电机正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    感谢您的提问。 我的目标是在本周结束前提供反馈。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 


    让我谈谈一些现象。


    1.如果我在菜单中调整下限频率,Inha (B、C)、INLA (B、C)信号 只会在特定的频率范围内生成。

    2.如果电源关闭并再次打开, 则生成 Inha (B、C)、INLA (B、C)信号的 wn 频率范围会改变。

    Inha 、B 和 C 的相位没有差异 、它的发生方式与同一信号类似。

    4、OUTA、OUTB 和 OUTA 信号不输出、即使生成了 Inha (B、C)、INLA (B、C)信号也是如此。

    5.如果 我操作停止电机菜单,它会感觉 被锁定,但是如果我 切换到停止电机 菜单, 则会  保持停止状态,直到 再次运行电源。

    使用的电机为42BL41和24V、4000RPM。

    7.电源支持60W、24V。

    此致、

    韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    感谢您提供更多信息。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="542906" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1168453/drv8328aevm-motor-drivers-forum "]

    A 相、B 相、C 相电压电平如此高(约为7V) 、并且不会切换、  

    这意味着 Inha (B、C)、INLA (B、C)信号不会切换、电机也不会旋转。

    [/报价]

    您好、Han、

    当您手动转动电机轴时、这应该会导致霍尔信号发生变化、并且这应该会改变3个输出信号。 请确认。

    Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 


    来回答您的问题

    如果 我在初始屏幕上降低 PWM 频率(20000Hz -> 19900Hz)、 则会像在示波器中一样生成 Inha (B、C)、INLA (B、C)信号(蓝色)。

    2.当我手动转动电机转轴时、  会生成 OUTA、OUTB 和 OUTR 信号(黄色)、如示波器所示。

    但霍尔信号  (红色)的电压电平  会发生细微变化。

    此致、

    韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="542906" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1168453/drv8328aevm-motor-drivers-forum/4399249 #4399249"]

    2.当我手动转动电机转轴时、  会生成 OUTA、OUTB 和 OUTR 信号(黄色)、如示波器所示。

    但霍尔信号  (红色)的电压电平  会发生细微变化。

    [/报价]

    2、示波器(黄色或绿色)显示了相线上生成的 BEMF、而不是从驱动器 FET 中切出的 BEMF。 这意味着驱动器不会看到霍尔信号输入。

    3.手动转动电机时无霍尔信号切换;检查霍尔传感器5V 和 GND 电源。

    Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍尔传感器的电源输入为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="542906" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1168453/drv8328aevm-motor-drivers-forum/4399350 #4399350"]霍尔传感器的电源输入为3.3V。[/quot]

    嗯、如果霍尔传感器具有适当的电压电源、那么当电机缓慢旋转时、3个信号应该切换。 您可以断开传感器线与驱动器的连接、并在转动电机时检查3个信号。 这是一个非常基本的检查。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    您能否向我提供电机数据表?

     最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

     当我手动转动电机轴时、即使   我断开传感器线与驱动器的连接、3个霍尔信号也不会从电机反馈。

    韩文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    我在 QBL4208下了订单、并获得了42BL41作为替代产品。 我随附了所需的数据表。

    韩文。

    https://www.trinamic.com/fileadmin/assets/Products/Motors_Documents/QBL4208_manual_Rev1.07.pdf

    常州富灵电机有限公司 LTD | 42BL41 -数据表 PDF 和技术规格(datasheets.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    正如 Brian 提到的、当手动旋转电机时、您应该能够看到霍尔输出切换。 如果不发生这种情况、我恐怕电机可能会损坏。

    但我想确认霍尔是否接收到正确的功率。

    我在42BL41 DS 中没有看到这一点、但在 QBL4208数据表中看到了这一点。

    因此、您可能需要更高的霍尔传感器功率。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

     我将霍尔电源从3.3V 更改为5V、电机正常运行。

    我对此表示赞赏。