请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8870 您好、TI 专家
是否需要添加外部续流二极管来保护 DRV8870在电机停止时免受绕组反电动势的影响?
在哪些情况下通常需要?
FET 的内部体二极管在不损坏的情况下可以承受的最大反向电压是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如何停止电机 运转-滑行、制动或反向? 如果电机停止、则 BEMF 为零、因此我想知道电机减速期间会发生什么情况。
[引用 userid="506213" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1171102/drv8870-question-about-external-freewheeling-diode "]在这种情况下,通常需要使用它?我不能认为需要外部添加续流二极管的情况。
[引用 userid="506213" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1171102/drv8870-question-about-external-freewheeling-diode ]] FET 的内部体二极管在不损坏的情况下可以承受的最大反向电压是多少?在这种情况下、VM 最大值为45V、因此至少反向电压为45 + 1 = 46最小值。
Brian
您好 BP、
它可能取决于您希望电机停止的速度、电机+负载的惯性大小、电机的尺寸以及其他一些因素。
我们 FET 的内部体二极管的额定电压与 FET 本身相同-在本例中、建议使用45V、绝对最大值为50V 因此、当大容量电容足够大时、通常需要额外的外部二极管。 看到这个 线程
查看此文档- 停止电机的艺术- VM 泵送。 最后、有一些示例说明您可能需要良好的制动方法:
您可能还会发现此文档很有趣: 电流再循环和衰减模式
此致、
Jacob