This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8847:推荐用于四相五线步进电机的电机驱动器。

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8803, DRV8424, DRV8434, DRV8847, DRV8830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1170246/drv8847-recommended-motor-drive-for-four-phase-five-wire-stepper-motors

器件型号:DRV8847
主题中讨论的其他部件:DRV8803DRV8424DRV8434DRV8830

大家好、

您能为我推荐合适的步进电机驱动器吗? 谢谢。

电机是四相五线步进电机。

2. I2C 控制的电机驱动。

电 压要求在5V 以内。

4. EE 是 PTZ 设备。

5.如果有多个选项,请尝试推荐最便宜的选项。

此致、Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    从我看到的情况来看、这是一个单极电机。

    https://learn.adafruit.com/all-about-stepper-motors/types-of-steppers 来自 Adafruit

    这是我们有关 如何使用 DRV8xxx 驱动单极步进电机的应用手册

    它 根据您想要的控制方式提供了多种不同的电机驱动器选项:

    • 3.1使用四通道低侧驱动器驱动单极电机(DRV8803/4/5/6) 比较
    • 3.2使用双极驱动器驱动单极电机(DRV8424/6/8 /DRV8434) 比较
    • 3.3使用四通道半桥驱动器驱动单极电机(DRV8847/8932/8935/8955/8412/8844)

    尽管如此、我发现的唯一 I2C 控制电机驱动器是 DRV8847和 DRV8830 - https://www.ti.com/motor-drivers/brushed-dc-bdc-drivers/products.html#p1341=I2C

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢您的支持。

    DRV8847S 似乎是最佳选择、对吧? 谢谢。

    此致、Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    是的、大家都同意 、DRV8847S 似乎是最佳选择!  2018年发布、因此它不会太旧(2010年发布的 DRV8830)、具有所需的 I2C。  

    谢谢、

    Jacob