This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:为什么没有上拉 ESD 保护?

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1170624/drv8718-q1-why-there-is-no-pull-up-esd-protection

器件型号:DRV8718-Q1

您好、专家、

如 DRV8718-Q1 d/s 中所示、对于 所有数字输入和输出引脚的 I/O 结构、此处仅下拉至 GND ESD。 为什么我们不需要 上拉 ESD 保护? 谢谢。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    仅在输入逻辑引脚上出现下拉电阻的原因是、在引脚为高阻态时将引脚设置为低电平 在某些输入引脚(nSLEEP、INX)中、最好在高阻态情况下引脚电压较低、以便防止意外输出使能。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="496843" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1170624/drv8718-q1-why-there-is-no-pull-up-esd-protection ]DRV8718-Q1 d/s 中的数据、对于 所有数字输入和输出引脚的 I/O 结构、此处仅下拉至 GND ESD。 为什么我们不需要 上拉 ESD 保护? [/报价]

    我认为齐纳二极管不用于 ESD 保护。 这可能是以预定的价值安全地声称级别。  

    对于 ESD、它应该是2个背靠背二极管的符号、而不是齐纳二极管。  

    我假设您不是在询问上拉或下拉电阻器。

    Brian