This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8320RS:电压输出上的峰值电压

Guru**** 2485445 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8320RS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1169946/boostxl-drv8320rs-peak-voltage-on-voltage-output

器件型号:BOOSTXL-DRV8320RS

您好、我的身体、

我使用的是 BOOSTXL-DRV8320RS 开发板。

当我为电路板供电(24V)时、我可以测量降压稳压器输出端的电压峰值、几毫秒后、我便获得了稳压电压。

您对此有何看法? 我尝试添加齐纳二极管、TVS、电容器(不同的值和类型)、但没有发生任何情况、峰值始终在这里。

如果这是电路板的正常功能,或者电路板损坏,我不会这样做?

提前感谢您、

Fabrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabrice、

    感谢您的提问!

    您在 PCB 上的哪个位置测量该电压? 如果您查看 电感器 DRV 侧的降压输出电压、这将不同于电感器另一侧的降压输出电压。 您能否拍摄电路板上测量位置的图片?

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的回复、

    我直接测量电路板3.3V 引脚(J1-1)上的电压、因此它不在电感器的 DRV 侧。 如下所示。

    此致、

    Fabrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabrice、

    您是否将示波器 GND 连接到 BOOSTXL-DRV8320RS GND?

    如果是、您能否检查探头接地引线和示波器 GND 之间的连接(电压峰值之前有一些50Hz 波、可能是电源噪声)。 接地引线有时会松动、并且它们与示波器探针 GND 之间没有连接。

    此致、

    Grzegorz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grzegorz、

    感谢您的回复、

    是的、即使 GND 未显示在前一张图片中、GND 也会受到限制。  

    (我已经检查了探头 GND 和示波器 GND 之间的连接并再次测量、结果相同。)

    此致、

    Fabrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabrice、

    我今天在 EVM 上的实验室中检查了这一点、但没有看到与您看到的相同的行为。 波形显示升压输出电压缓慢上升至3.3V、而没有任何过冲。 您能否在探针接地连接 到 BOOSTXL-DRV8320RS 接地的情况下重新运行测试? 在您提供的图片中、探头接地未连接到开发板的接地轨。 这可能会导致一些意外的测量结果。  

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我重新运行测试(探针接地)、结果如下:

    此致、

    Fabrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabrice、

    您是否对 PCB 进行了任何修改? 您是否有多个测试板可用于测试此问题、以查看这是否是一致的问题?  我在输入电源上连接了24V 电压、并为器件通电、测量了降压输出、但没有发现任何问题。

    此致、

    Anthony Lodi